结果:找到"GD32 GD32E231 红外热成像 AMG8833 i2c",相关内容349条
  • ZCC2001热释电红外传感器
  • 1、概述ZCC2001是一款热释电红外传感器信号处理专用集成电路。配合热释电传感器构成被动热释电开关和传感器应用。用于智能控制,包括自动门、自动灯光和报警系统等。广泛应用于企业、宾馆、商场、家庭,包括了敏感区域控制和智能感知等领域。特点:◆8个引脚,体积小,外围电路简单,成本低◆高输入阻抗运算放大器,可与多种传感器匹配◆双向鉴幅器,可有效抑制干扰◆内置参考源◆内设延时时间定时器和封锁时间定时器,改变振荡器频率即可调节◆静态功耗小,适合电池供电系统应用,3V电源功耗仅40uA,5V小于100uA◆工作电源:+3V~+6V◆封装形式:SOP8
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 释电传感器 发帖人:四维电子 发帖时间:2022-04-01 15:38:00
  • ZCC2001热释电红外传感器
  • 1、概述ZCC2001是一款热释电红外传感器信号处理专用集成电路。配合热释电传感器构成被动热释电开关和传感器应用。用于智能控制,包括自动门、自动灯光和报警系统等。广泛应用于企业、宾馆、商场、家庭,包括了敏感区域控制和智能感知等领域。特点:◆8个引脚,体积小,外围电路简单,成本低◆高输入阻抗运算放大器,可与多种传感器匹配◆双向鉴幅器,可有效抑制干扰◆内置参考源◆内设延时时间定时器和封锁时间定时器,改变振荡器频率即可调节◆静态功耗小,适合电池供电系统应用,3V电源功耗仅40uA,5V小于100uA◆工作电源:+3V~+6V◆封装形式:SOP8
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 释电传感器 发帖人:四维电子 发帖时间:2022-03-29 16:14:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告:电压电流表
  • 一、方案简介本方案是用GD32E231做主控,实现简单的电压电流表,电路设计简单,成本低,实用性较高。二、GD32MCU产品的介绍GD32MCU主要规格72Mhz的cortexm23内核。2Msps的内置ADC。64KBflash,8KBSRAM。timer,RTC,usart,spi,i2c,i2s全都有。内置比较器,内置运放。GD32MCU各模块的性能优势内核指令效率比m0+内核更高。内置ADC速度较快。各项外设资源丰富。有内置opa,这点比较有特色。三、方案介绍+方案系统框图考虑到时间有限,GD32E231又是新品,需要试用熟悉,所以方案使用GD32E231-start开发板来实现,在...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 GD32E231 发帖人:dll225 发帖时间:2019-05-21 20:41:00
  • GD32E231MCU开发板Workshop报告:红外热成像AMG8833
  • 首先感谢立创商城组织这次活动,让我们有机会接触新的产品GD32一、方案简介本方案基于GD32E231Cortex-M23内核的MCU为主控,GD32E231C~start主板为基础。使用松下的AMG8833红外热像仪传感器,模块8x8的红外热传感器阵列。趁着立创五元活动做了几片板子。AMG8833模块供电电压为3.3V,采用I2C接口,并引出了INT、ADDR引脚。该AMG8833红外热像仪传感器温度测量范围为0°C至80°C(32°F至176°F),精度为+-2.5°C(4.5°F)。它可以从远达7米(23)英尺的距离检测人类。最大帧频为10Hz,非常适合创建自己的迷你热像仪。本方案GD3...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 GD32E231 AMG8833 i2c 发帖人:gost 发帖时间:2019-05-19 20:48:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告:ADC和GPIO综合实验
  • GD32E231开发板ADC和GPIO综合实验一、方案介绍芯片内部的温度传感器通过ADC进行转换,采集到的温度值通过Uart口打印输出,同时对温度进行判断并通过板载的LED的点亮数量展现温度范围。当小于10度时LED1亮,10到20度时LED1、LED2亮,20到30度时LED1~LED3亮,大于30度时四个LED全部点亮。二、实验图片工程编译后的代码大小和RAM占用情况断点后的温度值,目前20度多一点按照程序设计应该点亮3个LED,实际情况完全相符三、工程源码GD32E231.rarMDK5的GD32支持包GD32E23x_AddOn.rar
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32E231 GD32 ADC GPIO 发帖人:重庆嵌入式 发帖时间:2019-05-13 20:43:00
  • GD32E231C-START开发板workshop报告(一)
  • GD32E231C开发板workshop报告(一)一、方案简介正好要做个无线手控控制器的项目,正在项目选型,碰巧看到了本次活动,暂且做个该项目的总体技术方案介绍吧。本方案基于GD32E231CORTEX-M23内核的MCU为主控设计的一款无线手控控制器,主要包含按键操作、LED指示灯、OLED显示屏、串口通信、无线通信部分。OLED显示屏采用了板上PB10(SCL)、PB11(SDA)所带的I2C接口;无线通信部分采用SPI接口模块,采用板上PB13(SCK)、PB14(MISO)、PB15(MOSI)及PB12(CS);串口部分负责对该无线手控控制器进行配置,采用板上PA9(TX)和PA1...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 GD32E231 发帖人:o0江水寒0o 发帖时间:2019-04-28 12:36:00
  • 独立信号解调IC,可实现多方向,红外或非传统波长光(如蓝光和紫外光)的通信
  • VSOP383系列产品采用小尺寸的2mmx2mmx0.76mmQFN封装,能够处理连续的数据传输,具有宽电源电压和低供电电流的特点。标准遥控接收器是将光敏二极管和信号解调IC装配在同一封装内,而VSOP383是把信号解调IC与光敏二极管分开,信号解调IC单独封装于QFN封装里,为各种应用提供了极大的灵活性。例如,可以采用多个光敏二极管对准不同方向来实现超宽空间接收信号的系统,光敏管还可以采用可满足特殊要求的封装,或是接收非传统波长,例如蓝光,用于水下作业或可见光通信。(注:VSOP383需要搭配光敏二极管使用)购买链接:http://item.szlcsc.com/224275.html
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 遥控器 通信 接收 发帖人:spcai 发帖时间:2018-06-12 10:47:00
  • 台湾亿光几款红外接收管的区别与代换
  • 台湾亿光正面3款红外接收管看起来差不多,但价钱各不相同,它们有什么区别?IRM-3638:http://item.szlcsc.com/142502.htmlIRM-3638T:http://item.szlcsc.com/16898.htmlIRM-56384:http://item.szlcsc.com/73157.html
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 台湾亿光 接收管 发帖人:声路电子 发帖时间:2018-04-24 12:00:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: